This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:输出低于10V 饱和

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, OPA2227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028032/opa2277-the-output-is-less-than-10v-saturated

器件型号:OPA2277
主题中讨论的其他器件: OPA2227

输入为10V 交流信号、为 OPA2277供电时为±15.5V、R12=2.4K。 根据 OPA2277 Vo 的指示器、输出不应饱和、但实际输出仅为9V、如波形图1所示。 I 对电感器 L 短路、输出仍然只有11V、如波形图2所示。 请帮助分析。

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    您在图中显示的 OPA2227输出电路负载连接不常见。 目前、假设输出负载电容器 C1 (10nF)和电感器短路。 然后、该电路显示为一个增益约为+2.5V/V 的常见同相放大 器、在同相输入上有一个输入分压器、该分压器将总增益降低至(0.662V/V)(2.5V/V)= 1.66V/V。

    您提到10V 交流输入信号。 如果这是峰峰值电压、则峰值电压为5V。如果同相增益 为1.66V/V 且施加5V 峰值输入、则预期输出为8.3V 峰值(16.6Vpp)。 OPA2227输出应能够在2k Ω 负载 和+/-15.5V 电源下轻松摆动。 不清楚为什么您会得到11V 电压

    当负载电容器和电感器包含在输出中时、它们在 运算放大器反馈环路中形成一个并联 LC 网络。 电感值(L)未知、但尽管它呈现与10nF 电容电抗(-jxc)并联的电感电抗(+jxl)。 当这两个电抗相等 且相反的时候、它们 会插入 一 个并联谐振电路、 该电路在某些频率下具有非常高的阻抗。  

    并 联网络的极高阻抗被插入 OPA2227反馈路径 中、从而提高闭环增益。 如果施加到放大器电路的输入频率接近或谐振频率、增益可能会明显高于理想的1.66V/V 产生的闭环增益可能足够高、从而 使输出摆动到 OPA2227输出电源轨中并削波。  尝试将输入频率更改为不同的频率、并查看是否在其他频率下没有发生削波。

    了解有关输出电感器的更多信息会有所帮助。 这样就可以计算和仿真它对电路运行的影响。

    此致。 Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    电感器的绕组电阻可能是削波的原因:

    e2e.ti.com/.../zhang_5F00_opa277.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    请注意、我在之前的回复中键入了"OPA2227"。 我打算键入"OPA2277"。 我们有两个具有几乎相同器件型号的不同运算放大器、我经常将它们混合在一起。 我的评论也适用于 OPA2277。

    很抱歉、这会引起混淆。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程