This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:零精度/偏置

Guru**** 2910520 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028024/amc3302-accurancy-bias-at-zero

器件型号:AMC3302
主题中讨论的其他器件: AMC3330

大家好、我在基于 AMC3300和 AMC3302 IC 的电流和电压传感器设计方面遇到了问题。 它涉及电池供电的高压系统中的直流感应。AMC3302电路用于通过100微欧测量电阻器上的压降来感应电流。 遗憾的是、当负载断开时、我无法获得零值、 我在 AMC3302的输出端得到大约25微伏的电压、在连接的 ADC 上无法得到零。AMC3302电路用于通过100微欧测量电阻器上的压降来感测电流。 遗憾的是、当负载断开时、我无法获得零值、我在 AMC3302的输出端获得约25微伏的电压、在连接的 ADC 上无法获得零。 该器件甚至需要感应非常小的电流、我无法使用零附近的死区。

对于 AMC3300电路、电压结果没有问题



你有什么建议或想法吗?


此致
Matej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matej、

    AMC3302的典型输入失调电压为15uV、最大失调电压为+/-50uV、以输入为基准。  标称闭环增益为41V/V 时、典型输出参考失调电压为615uV、最大值为+/-2050uV。  大多数客户在生产期间执行直流校准、同时将输入短接在一起以校准初始偏移电压、这可能也是您的系统中需要执行的操作。

    AMC3330是一款增益较低的产品(G=2V/V)、因此输入失调电压有一点不明显、但它仍然存在、通常会产生+/-50uV 的输入失调电压误差、最大值为+/-300uV。   

    如果您要共享原理图、我们也可以查看是否可以进行优化。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、我的原理图位于:  e2e.ti.com/.../uisense.pdf

    如果是 JP2闭合、则获得最佳结果、同时输出偏移约为20uV、如果 JP2断开、则输出偏移上升至约150uV。

    此致

    Matej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matej、

    感谢您分享原理图。  它在输入和输出连接周围看起来是合适的。   

    JP2是 IC1 (电流测量通道)的 HGND 返回到"U1N"网络的唯一连接  、这似乎是 IC1和 IC2输入偏置到的常见(GND)连接。  IC1的 I1P/I1N 输入必须偏置为 U1的输入共模电压限制(VCM)范围内的共模电压、以确保正常运行。  通过将 I1N 连接到 U1N 网络、确保其大致处于 HGND 电势、将满足此要求。

    关于结果、如果在输入短接的情况下获得的输出参考偏移仅为20uV、则产品的性能优于预期、并且完全处于输入参考偏移的+/-50uV 典型范围内(在41V/V 增益之前!)。  这与您期望该器件执行的操作一样准确、您需要执行室温校准以移除剩余的失调电压。