This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC660:我们希望用新的运算放大器替代 LMC660低偏置电流运算放大器。

Guru**** 2965120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC660, OPA4344, LMC6036, LMP2234, LMP7709, LMP7704, OPA391, OPA4345, OPA396, TLV9104, OPA392, LMV831, OPA314, OPA313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026977/lmc660-we-are-looking-to-replace-lmc660-low-bias-current-opamp-with-a-new-opamp

器件型号:LMC660
主题中讨论的其他器件: OPA4344、 LMC6036、 LMP2234、 LMP7709、 LMP7704、 OPA391、 OPA4345、 OPA396、 TLV9104、 OPA392、 LMV831、 OPA314、 OPA313

您好!

你好。 我有一位客户对 LMC660有疑问。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我们希望用新的运算放大器替代 LMC660低偏置电流运算放大器。

我们需要确保偏置电流低至 LMC660。 你有什么建议吗?

我们已使用 LMC660很长时间、在我们的其中一个应用中、我们一直使用它来测量低至几 pA 的电流。 我们需要在更小的封装中进行替换、但仍然具有低偏置电流。 电源电压为~5V。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    封装更小?

    LMC6036、OPA4344、LMP2234、LMP7704、LMP7709均采用 TSSOP 封装。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

     

    我同意 Kai 关于器件的建议。

    具有低于2pA 最大输入偏置电流的四通道放大器的规格可能会显著限制选项。( 单击此处链接 )

    我在下面添加了一个器件比较表、以了解一些可能的器件替代方案

    应用程序是否必须满足任何其他参数?

    上述两种选项(OPA4344 LMC6036)在 TSSOP 或 SOIC 封装中提供低于2pA 的最大 IB、但与 LMC660相比、某些性能规格会更差。

    如果可以容忍 OPA4344或 LMC6036的 ISC 功能降低和噪声升高、则这两种方法都是合适的选择、具体取决于进一步的系统要求。

    请注意、最近发布的器件可能符合或超过 LMC660的大多数规格、但仍具有大约10-15 pA IB 的最大值

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    你好。 请参阅我们客户对您的回复的最新回复。 非常感谢。

    您好、感谢您的建议。 很抱歉、我应该提到我们将在 SC-70封装中使用单个运算放大器。 我们已经了解了 OPA391、OPA392和 OPA396、它们具有非常低的输入偏置电流、但在目前使用 SOIC14 LMC660时尚未将其作为原型板进行测试。 该设计在采用5V 电源的 LMC660中运行良好。 当我们将 LMC660替换为 OPA4345时、电路变得非常不稳定、我们仍在对此进行研究、但这可能是由于我们需要驱动电容高达4u7F 的输出、而且运算放大器上的噪声抑制看起来也不是很好。 我们还订购 TLV9104的 SOIC14样片(最大10pA 偏置可能正常)。 您建议使用什么运算放大器来替代 SC-70封装中的 LMC660 (唯一的差分电源电压将介于5V-5.3V 之间)?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我认为、为了能够处理巨大的容性负载、必须对电路进行一些更改。 请发布原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

     

    感谢对某些要求的澄清。

     

    正如 Kai 提到的、原理图将非常有用。 由于4.7uF 的负载电容是需要驱动的大负载、因此强烈建议对设计进行稳定性测试、以确保合适的相位裕度。

     

    OPA391、OPA392和 OPA396均为精密放大器。 如果客户对这些放大器的应用有任何疑问、我始终可以将该主题重新分配给相应的小组

     

    对于通用放大器、我建议查看 OPA313、OPA314和 LMV831。

    下面的比较表包含上述放大器的一些特性。

    我可以通过进一步了解原理图和应用来更准确地提出器件建议。 此外、与 LMC660相比、上述建议的所有器件都具有更高的 IB 最大值和 IO 最大值。

    以下是用于查找 SC70中低于12pA Ib 最大值的通用放大器器件的搜索参数链接 (此处链接)

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Jacob