This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:分流器和 Vin+/Vin-之间的最大线长?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA237, INA238, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026191/ina219-max-wire-length-between-shunt-and-vin-vin-

器件型号:INA219
主题中讨论的其他器件: INA237INA238INA228

分流器和 Vin+/Vin-?之间的最大线长

我在 RV 中有一个设计、从电池分流器到 INA219的导线长度大约为1.5米、这是可以的、还是会影响分辨率等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    距离不应是问题。 但是、这确实意味着更多的外部干扰耦合到信号路径中的机会、这可能会影响系统性能或在最坏的情况下损坏器件。

    一些常见的最佳做法应有助于尽量减少这些可能的负面影响。 我可以想到的示例-差分/双绞线、共模滤波和靠近器件的 TVS 钳位、以实现 EOS 保护。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    血丝的电阻当然会影响 Vin+/Vin-上的失调电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    我希望以数字表示的导线电阻较小? 如果是这样、则可以忽略其影响。 例如、一段10英尺的电线#28的平均电阻为0.7欧姆。 这就是我没有提到它的原因。

    以下是数据表中有关小电阻影响的相关段落:

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    INAS 设计为将分流器安装在靠近输入引脚的位置。 增加距离会产生几个不必要的副作用:分流器远离输入引脚越远、从两个输入中可以看到源阻抗的平衡就越小。 我的意思是、尤其是这里较高频率下的复阻抗。 这将对共模抑制产生负面影响。 作为对策、将两条输入线从分流器路由到 INA 的输入引脚、作为双绞线。 这将在某种程度上改善情况、但您仍远离理想情况。

    此外、将分流器远离 INA 的输入引脚会显著增加由输入线形成的环路面积。 这样、磁场会在 INA 的输入引脚之间引起不必要的电势、现在出现为差分信号、INA 的共模抑制不再能够抑制该信号。 将两条输入线再次布线为双绞线是一种对策。 这将在某种程度上改善情况、但您仍远离理想情况。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于10欧姆、我在分流电压寄存器中得到46、对于0欧姆、我得到4。 这会产生0.42mV 的失调电压、这反过来表示我的0.075mV/100A 分流器的电流为0.56安培。 这在我的应用中有点高;RV 电池监控器、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    很高兴您能查看它。 虽然第一个结果可能不如您希望的好、但可能有改进的方法。

    如果读数由于噪声而跳转、则可以设置 PGA=1;使用 ADC 设置更长的转换时间和更多的平均值计算。  一旦偏移是可重复且一致的、也许可以从计算中减去它。

    如果这些都不起作用、您可能需要查看 INA238、INA237或 INA228。 这一系列新型高性能器件对外部电阻不太敏感。

    此致、Guang