This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:级联设计?

Guru**** 2694645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1027767/trf37d73-cascade-design

器件型号:TRF37D73

是否有任何有关如何级联 TRF37x73的参考设计或指南?  

例如 、各级之间是否需要直流阻断电容器? 两级是否都需要射频扼流圈? 串联电阻器来帮助实现稳定性?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    射频增益块必须由50R 源驱动、并且必须在其输出端看到50R 负载。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

     这些器件已在内部匹配为50欧姆。 对于 级联这些射频增益块、每个级将按照 TRF37x73 数据表中的典型配置进行设置(图13)。 正确、每个级之间只需要一个直流耦合电容器。 第一级的输出端、即第二级的输入端。

    谢谢!

    Sima