This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2917-N:霍尔效应(TMAG5111)至频压转换器(LM2917)输出电路、用于确定加速度

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG5111, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1027718/lm2917-n-hall-effect-tmag5111-to-frequency-to-voltage-converter-lm2917-output-circuit-to-determine-acceleration

器件型号:LM2917-N
主题中讨论的其他器件:TMAG5111OPA191

您好!

是否有任何设计建议可确定 LM2917的加速度?  基本而言、转速计是 LM2917的霍尔效应传感器(TMAG5111)输入、 输入频率范围为0至400Hz。 LM2917的直流输出是我要确定加速度的地方、我正在考虑 将微分器运算放大器电路设计为比较器来确定正加速度或负加速度。 我不需要加速度值、只需确定速度是否在变化、在什么方向、速度会变快或变慢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我在应用 LM2917N 以获得加速方面没有任何直接经验、但它似乎可以成为旨在完成该任务的整个系统的一部分。

    您可能 知道加速度是速度的第一个微分;a = dv/dt。 LM2917N 可用作频压转换器(F-V)、可将速度(速度)直接转换为输出电压。 然后、它的输出可被应用于一个微分器电路以获得加速度的指示。 其输出电压将是霍尔效应传感器加速度的函数。  

    有一个 TI 模拟工程师电路用于运算放大器微分器。 它提供了根据应用要求设计微分器所需的信息。 您可以在此处找到它:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa276c/sboa276c.pdf

    或者、TI 的感应产品系列中有一个霍尔效应传感器。 我不熟悉这些要求、但可能有一些可以更直接地满足要求的东西。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas、

    我一直在使用此电路设计参考、并对其进行仿真、在尝试设计电路以拾取低差分(电压变化/时间变化)而不是拾取高差分时、似乎存在很多缺陷和挑战。 我们正在考虑其他设计相位频率检测器、可能会对不同的电容器充电并比较它们的电压、这是不确定的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../brandon_5F00_lm2917.TSC

    重要的是具有低输入偏置电流和低输入失调电压的运算放大器。 因此、OPA191是微分器运算放大器的理想选择。 并且不要忘记反馈路径中的二极管。 它们可防止运算放大器进入饱和状态。

    第一阶段仅模拟 LM2917的有限上升时间。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了不使 LM2917的输出过载、最好将 R1从1k 增加到10k。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! Kai

    我刚刚完成了您的仿真、看起来不错、经历了一些更快的加速、到目前为止没有任何问题。 谢谢!

    -Brandon