This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA146:由单电源供电时的最大共模电压

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA146, INA148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1027790/ina146-maximum-commum-voltage-with-single-supply-operation

器件型号:INA146
主题中讨论的其他器件: INA148

大家好、团队、

INA146在输入电压(+)和输入电压(-)引脚上的共模电压是否为200V? 我的客户需要 具有100倍增益的200V 电流并联放大器、我唯一的选择是该器件。

Tks

拉斐尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 INA146可承受高达100V 的共模电压。 任何超出该范围的东西都将导致非线性行为。 INA148可在高达200V 的共模电压下运行、但这是一款单位增益差分放大器。