This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:输入电压为24uV 时 INA169放大器中的输出误差

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA169, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1027564/ina169-output-error-in-ina169-amplifier-for-24uv-input-voltage

器件型号:INA169
主题中讨论的其他器件: INA186

大家好、

我们计划使用 INA169放大器来测量1mA-4A 负载电流。

数据表规定、Vsense = 100mV 时、总输出误差通常为0.5%、在最坏情况下为2%。

在我们的设计中、Vsense 将从24uV 变为100mV。

我无法从 数据表图中算出误差百分比图4。 总输出误差与 VIN 间的关系

  对于这些范围、要考虑的输出误差是多少。

该误差是否可以校准? 如果是、请说明 如何校准此误差。

请您提供支持。

此致、

D. Meenalochini。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA169的输入偏移误差电压高达+/-1mV。 这比25µV Ω 分流器上的最小输入电压大40倍。 因此、使用25mR 分流器时、不能在没有大误差的情况下测量1mA。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我可以理解25uV 输入期间误差的影响。

    INA169能够以最小误差(小于0.1%)感测到的最小输入电压是多少。

    我们在电路中有一个限制、即即使在最大4A 电流期间、ADC 输出电压也不能超过3V。

    请分享您 关于 使用 INA169实现1mA-4A 电流感应电路的建议。

    此致、

    D. Meenalochini。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 Kai 所述(感谢 Kai)、在如此宽的范围内感应电流并同时保持精度是一项挑战。 您提到了进行校准的可能性、这将有所帮助。

    但是、对于-1mV 失调电压部件、理论上它不会显示输出变化、直到电流增加到至少40mA (Rs=0.025Ohm)。 解决方案是在输入为0A 时将输出偏置为非零值。 第8.2.3段非常详细地讨论了这种技术、您可能希望参阅此信息。

    另一种方法是使用双向器件。 INA186是一种可能适合应用的替代方案。

    此致、Guang