This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640-Q1:负载短路时的 LMP8640行为

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1027637/lmp8640-q1-lmp8640-behavior-when-load-short-circuit

器件型号:LMP8640-Q1
主题中讨论的其他器件:LMP8640

大家好、

我想问两个问题、希望能得到您的帮助。

如 图所示、当负载端子上的 MLCC 电容器由于裂缝而对地短路时。 除了导致 Rs 烧毁之外、还会导致传感器本身发生故障吗? 如果它发生故障、传感器的行为是什么?
2.电源条件与上述相同。 我们进行了实验,发现短路情况被人为地注入负载端子(注入前负载端子为 M 欧姆高电阻),1秒后,我们消除了短路情况, 我们发现 Rs 未烧坏、电阻值正常、但 Vin -变为38V (此时 Vin+仍为42V)。 如何从电路层面对此进行解释?  移除 Rs 后、Vin-仍为38V。

请帮您对此问题发表评论吗? 谢谢。

B.R.

Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhizhao、

    LMP8640的差分输入电压不得超过+/-6V。 请参阅数据表的第7.1节。 违反此限制将破坏 LMP8640。

    Vin-引脚上的怪异行为表明 LMP8640被破坏。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhizhao 您好、

    我同意 Kai 的观点、即如果在短路期间超过任何绝对最大额定值、则可能会损坏 LMP8640。  尤其是在输入级中。  当它恢复正常时、0.1Ω Ω 电阻器上有4V 的压降。  是流经电阻器的电流、还是 LMP8640损坏的产物。

    当 LMP8640被移除时、输入端是否仍有38V 电压?  安装 RS 时、我假设电压仍应为42V。  请尝试删除 LMP8640并使用和不使用 RS。  这将为您提供更多信息以确定问题和损坏的部件。