This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:具有自定义互阻抗和偏置电压的低噪声互阻抗放大器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6629, TINA-TI, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1027170/lmh6629-low-noise-transimpedance-amplifier-with-self-defined-transimpedance-and-bias-voltage

器件型号:LMH6629
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA855

我尝试使用 LMH6629进行低噪声跨阻放大。 手册中给出了 Vout = 3VDC - 1200 ID 的示例。  我有几个问题:

1.我想知道如何为其他跨阻值和偏置配置设计。 尤其是 R1和 R2的选择。  

2. LMH6629的输入电容和差分输入电容是多少?

是否存在噪声低于 LMH6629的互阻抗放大 OPA?

最棒的

Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="482526" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1027170/lmh6629-low-noise-transimpedance-amplifier-with-self-defined-transimpedance-and-bias-voltage ]1. 我想知道如何为其他跨阻值和偏置配置设计。 尤其是 R1和 R2的选择。[/quot]

    所有电容器和电阻器的选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricky、

    您应该查看数据表、尤其是第7.3.7节。 输入电容可在数据表第6页的第6.5节中找到。

    然后、运行 TINA-TI 仿真:

    LMH6629 TINA-TI 参考设计

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、LMH6629确实是电压噪声最低的器件之一、最新的低噪声版本是 OPA855

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ricky、

      我还建议观看此 视频 、简要介绍如何设计 TIA 应用。 有关需要反馈电容器的原因以及增益如何适用于以下类型的应用的更深入说明、请访问这些博客系列: BlogSeries1BlogSeries2

    谢谢、

    Sima