This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491DDAEVM:THS3491DDAEVM 评估模块的整体尺寸、包括安装孔位置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491DDAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026579/ths3491ddaevm-overall-dimensions-of-the-ths3491ddaevm-evaluation-module-including-the-mounting-hole-locations

器件型号:THS3491DDAEVM

大家好、

我们的客户正在寻找  THS3491DDAEVM 评估模块的整体尺寸、包括安装孔位置。 我们的客户无法打开 PCB 文件、因为他正在使用机械 CAD 软件。 您能否以 pdf 格式共享此信息?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    感谢您的查询。 我将在明天(8/12)之前用 EVM 板尺寸和安装孔位置回圈。  

    此致、
    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    我们将等待您的反馈。 感谢您的支持!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    请参阅随附的 THS3491DDAEVM 的机械制图及相关尺寸。 所有长度以密耳为单位、即千分之一英寸。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    Vielen Dank、  

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vladimir、

    非常感谢您提供这些信息。 包含最高组件的电路板高度是多少?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    此 EVM 的重量为55g。 我不确定"最高组件"是什么意思。 您能澄清一下吗?  

    此致、

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    我们的客户将在其 CAD 模型中包含评估模块、因此他需要 整体 尺寸(LxWxH)。 除了长度和宽度外、他还需要包括组件的电路板总高度。

    1.具有四个铝合金支架的电路板和组件的总高度是多少?

    2. 没有四个铝合金支架的电路板和组件的总高度是多少?

    感谢您的支持!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    我对错误阅读您之前的问题表示歉意。  

    电路板尺寸为 :2.85英寸(长)、2.35英寸(宽)和1.07英寸(高)。 其重量为55克

    此致、

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    感谢您的澄清。

    - EVM 的全高为1.07英寸(包括支架)。  

    -卸下支架后  、EVM 底部仍然有一个高散热器。 根据其规格表、散热器的总高度为450mil、而支架的总高度为625mil。 这意味着移除了支架后、电路板高度降低了175密耳、相当于895密耳。  

    这是我在没有可用于测量的物理 EVM 的情况下可以提供的最佳估计值。  

    但愿这对您有所帮助。  

    此致、

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    非常感谢您分享这些详细信息。

    此致、

    Danilo