This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:使用 ARB 波形驱动220kHz 超声波换能器

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491, OPA552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025809/ths3491-driving-a-220-khz-ultrasonic-transducer-with-arb-waveform

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件: OPA552

你(们)好  我正在研究一种 TI 解决 方案、该解决方案用于驱动具有60Vpp 任意波形的220kHz 传感器(20个传感器)阵列、可能对每个传感器使用单个驱动器、也可能对一对传感器使用单个驱动器。  也许采用推挽式安排? 传感器的标称阻抗为800欧姆、电容 为 nF。  我一直在寻找 Apex 功率放大器来驱动阵列、但不知道 TI 是否有解决方案。  如果超声波驱动器芯片接受模拟输入、那么它们将是理想之选。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说数组标记时、它们是并行的还是需要单个驱动程序? 60V 是一个很大的问题、在220kHz 时、最小压摆率限值将是41V/uec -不是很多-如果您的电压为1nF、也会出现峰值充电电流问题? 这将是40mA、这也不是什么大问题。 THS3491本身电压不足、Apex 肯定会有一个解决方案、但我假设您对其价格不感兴趣。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael:  是的、换能器是并联的。   Apex 解决方案有点大;如果总尺寸较小、则对各个驱动程序开放。  占空比为10%。  是的、单个换能器的容量为1nF。   不知道推挽式电桥是否适用于 2个+/-15V 放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否看过 OPA552、它是否具有足够的输出电流和压摆率? 如果它的速度不够快、那么它可能会与它一起创建一个复合电路? 如果您无法拉出现成的器件、这些外部晶体管或复合电路也会占用空间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mark、您好!

    对于此应用、有许多要求会使应用我们的精密放大器之一变得复杂化:

    1. 负载的总电容实际上是1nF 或20nF 的20倍。 正如 Michael 所 µs、压摆率要求为41V/μ s。 他还指出、每个换能器的电流为41.5mA、对于20个换能器、总峰值电流 为830mA。 必须开发一个分立式快速输出缓冲 器、并在输入端跟随一个快速、高电压运算放大器。 缓冲器必须能够以60Vpp 提供830mA 的高峰值电流。
    2. 我认为 OPA552无法轻松适应应用、原因有几个。 一种是最大电源电压为60V、应用需要60Vpp 输出电压。 输出电流为200mA 的 OPA552摆幅被指定为与电源轨之间的3V 电压。 因此、使用60V 电源时、最大输出摆幅近似值为3V 至57V 或54Vpp。 缓冲器必须由比 OPA552更高的电源供电、并且需要能够提供60Vpp 摆幅。 缓冲器需要具有一些增益才能将 OPA552输出增加到该电平。
    3. OPA552的压摆率为 24V/μ s、µs 应用所需41V/us 的一半多一点。 运算放大器有时以桥接 T 输出配置进行连接、并且可以实现大约两倍的单独压摆率。 这种方法的一个限制是负载必须连接在两个运算放大器输出之间、并且不能在一侧接地。
    4. OPA552的单位增益不稳定、因此 应应用于噪声增益为5V/V 或更高的应用。 如果 您不熟悉设计要求、在 OPA552之后添加缓冲器、然后在两个放大器周围添加反馈、并确保电路稳定、则这可能是一项工程挑战。  

    可能有一个使用运算放大器和分立式缓冲 器的设计可以开发、但这肯定需要进行工程设计。 如果有非 TI 高电压、高电流运算放大 器可满足应用要求、但该放大器的成本似乎很高、那么从长远来看、它可能仍然是最具成本效益和最快的解决方案。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程