This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:输出电压

Guru**** 2767775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1027274/ina240-q1-output-voltage

器件型号:INA240-Q1

您好!

该客户设计 包括用于电流测量的 TI INA240A1-Q1、我对输出电压有疑问。

 数据表中提供了以下信息:

但是,在设计中,它们没有10k 电阻 RL 连接到 GND,而是直接将输出连接到 ADC。

 他们是否应该考虑在 设计中添加此电阻器?

如果 他们决定不添加该电阻器、 他们是否仍可以使用表中的值进行最坏情况分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    数据表中的10k 表示标准负载。 输出端不需要安装10k 电阻器即可使 INA 正常工作。

    但我更关注 ADC 输入。 通常、在 INA 输出和 ADC 输入之间安装一个电荷桶滤波器。 如果 INA 的稳定时间不够快、无法使 ADC 输入电压在采集时间内完全稳定、甚至可能需要额外的 ADC 输入驱动器。

    您使用什么 ADC?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 Kai 提到的(感谢 Kai)、不需要 RL 电阻器。 规格表仍可用于最坏情况分析。

    此致、Guang