This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:备选 P/N

Guru**** 2510015 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454, LMC662, OPA462, OPA455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026087/opa454-alternate-p-n

器件型号:OPA454
主题中讨论的其他器件: LMC662OPA462OPA455

尊敬的团队:

我们将  OPA454用于我们的项目之一。

由于连接错误、组件损坏。

OPA454不适用于任何供应商。 您能否建议一个与 OPA454引脚兼容的备选 P/N?

下面是我的电路。它还包含 LMC662、但它没有损坏。希望我可以使用相同的器件。我想知道您对此有何看法。

 

我尝试使用 OPA462、但输出如下所示。 我不知道 DIP 为什么会出现在输出中

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    很遗憾听到 有关获取 OPA454器件的问题。

    OPA462和 OPA455这两款器件可以进入 OPA454板级空间。 OPA454、OPA455和 OPA462之间存在一些电气差异、但它们可能不会有太大差异、以至于您的电路无法按预期运行。 OPA455和 OPA462是 TI 在该特定封装和功能引脚布局中提供高压功能的能力。  

    瞬时-0.6V 尖峰 会导致您在上电后的前50us 内获得电压、OPA462的启动可能是、也可能不是、这是一种真实的行为。 这实际上需要使用您的确切电路在工作台上进行验证。 您确实有一个复杂电路、具有从 LMC662A 输出到 OPA462电源线的额外反馈环路。 在 LM662A 电源引脚上有一个相对较高的4.7nF 电容器、必须对其以及电路中的其他电容进行充电。 启动条件肯定不同于 电路进入稳态运行条件时获得的条件。

    此外、OPA462和 LMC662A 仿真模型可能无法准确反映实际器件在启动的最初时刻所做的工作。 仿真模型很复杂、包含许多运算放大器行为、但它们仍然是实际器件的简化。 因此、它们在启动时的运行方式可能与实际产品在实际电路中的运行方式不完全相同。 这就是为什么在工作台上观察实际启动行为(如果这是一个问题)很重要的原因。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢。

    我将订购 OPA462和 OPA455、并在工作台上进行测试、然后让您来试用。 (至少需要2周)

    我是否可以知道您对我所示电路的看法?。这用于测量我们中的电荷泵的电压  

    ASIC。电荷泵的输出阻抗以千兆欧为单位。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    包括 OPA454、OPA455和 OPA462 在内的任何运算放大器都需要一定水平的输入偏置电流 Ib。 总 IB 取决于输入双极晶体管或 FET 所需的偏置电流以及连接到该输入的 ESD 单元的泄漏电流。 这三个高电压运算放大器具有 FET 输入和低泄漏电流 ESD 单元、因此在25 C 下、其 IB 通常在几十皮安的范围内。尽管 IB 较低、但它可能会对千兆欧姆源阻抗产生显著负载。  

    您的电路经过优化 、因为 Gigaohm 电荷泵输出上的唯一负载是高电压运算放大器的同相输入。 它避免了其他可能增加电荷泵负载的电路。 我假设您只需查看运算 放大器在应用中的表现。

    在极低电流应用中、经常忽略的一个问题是由于清洁后残留的焊剂而导致的 PC 板泄漏。 可能很难去除所有磁通、它可以充当泄漏电阻、从而加载极高阻抗源。 只要注意到这种可能性、如果电路看起来没有按预期正常工作。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    谢谢你。

    我昨天订购了组件。 我们将在两周内获得。

    我将在测试后更新您。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我希望您的 OPA455/OPA462测试一切顺利。 由于要等到您获得结果才需要几周时间、您是否想关闭此主题? 否则、它将保持打开状态、但不活动。  如果您在获得结果后发现您有更多问题、您可以随时打开一个新的 e2e。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    当然、我们可以关闭此问题。如果需要任何帮助、我将重新打开。

    此致

    哈里