This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502:大家好、我们需要 TLV3502 SPICE 模型

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3502-Q1, TLV3502, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025513/tlv3502-hi-we-need-tlv3502-spice-model

器件型号:TLV3502
主题中讨论的其他器件:、 TLV3501

尊敬的先生:

晚上好。

请为我们提供 TLV3502/TLV3502-Q1 SPICE 模型、以便在 TI 中对 pSPICE 进行仿真。

我们在 TLV3502产品参考设计 SPICE 模型中仅找到具有关断功能的 TLV3501 SPICE 模型。

请为我们提供 TLV3502的 SPICE 模型。


谢谢你

Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、只需采用 TLV3501模型、不要使用关断功能  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的快速回复。

    如何不使用关断引脚?

    我将三角脉冲与正弦波进行比较以产生脉冲、但这种关断引脚会产生问题。

    请分享您的邮件 ID 以共享图像、因为在我的 PC 中、我们无法上传任何文件。

    谢谢你

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Kai 是对的、TLV3501模型网表显示了这一点、只需将其引脚6连接到所需的任何直流电压即可在您的 TLV3502设计中启用和忽略该功能、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish  

    感谢您发帖。 正如大家所说、您的目的是在仿真中使用2个 tlv3501模型并将关断引脚接地。 通常、这是大多数比较器和放大器的建模方式。 单通道模型旨在支持多通道选项。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    感谢你的答复。

    我们的问题已解决。

    谢谢你