This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:传递函数

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026588/ina240-q1-transfer-function

器件型号:INA240-Q1

您好!

您能否提供 INA240A2-Q1的传递函数 H (S)= Vout (S)/Iin (S)?

它适用于需要闭环的工程、信号不是正弦波、必须使用数学表达式才能使系统正常工作。

谢谢

Gustavo Monroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gustavo、

    INA240A2是一个复杂的系统,遗憾的是我们没有封闭的数学模型。 我们所拥有的只是数据表中给出的典型曲线。

    但是、为了满足您项目的要求、我将首先用一个简单的模型来描述此曲线、例如二阶方程:

    我会选择

    这可能足够接近。 否则、可能需要更复杂的近似值。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    在传递函数中需要考虑精确的相位、阻抗等、我们肯定需要一个更精确的模型、这需要多长时间?

    您是否还可以提供器件的输入和输出阻抗?

    谢谢

    Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在正在离线解决此问题。 将关闭该线程。