This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP358:LP358的 SPICE 模型

Guru**** 2925350 points

Other Parts Discussed in Thread: LP358, LP2904, OPA2170, OPA2244, OPA2251, OPA2241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026678/lp358-spice-model-for-lp358

器件型号:LP358
主题中讨论的其他器件: LP2904OPA2170OPA2244OPA2251OPA2241

您好!  

是否有适用于 LP358的 SPICE 模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parashar、

    我似乎看不到这种解决方案、但如果您可以向我提供您的预期应用和要求、我很乐意帮助您找到适合的 LP358替代产品!

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    我正在为多节电池设计电压感应电路。 我正在寻找一个用作差分放大器的运算放大器。 它应该能够支持大于21.9V 的输入电压、并且电源电流必须为100uA、这与低功耗应用一样。 我还在寻找具有低输入偏置电流和输入失调电压的运算放大器。 LP358或 LP2904符合这些要求、但我似乎找不到适用于这些要求的 SPICE 模型。  

    感谢您帮助查找替代产品。  

    最棒的  

    Parashar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parashar、

    您是否考虑过 OPA2170? 功耗不如 LP358低、但在更宽的电源电压范围内超出了输入偏置电流和输入失调电压的性能。

    您可以在 https://www.ti.com/lit/zip/sbomab8上找到 SPICE 模型

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按价格排序:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p1261max=22;180&p480=2;2&p1typ=0.00032;0.1&sort=p1130;asc

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、  

    感谢您的推荐。 我将检查该部件、看看它是否符合我们的需求。 电源电流肯定在较高的一侧、但我可能能够解决这个问题。  

    最棒的  

    Parashar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parashar、

    如果电源电流很重要、我将采用 OPA2241/OPA2251。 如果您需要更高的速度、我将采用 OPA2244。

    Kai