This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:反向电压处理/保护

Guru**** 2948930 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026660/ina238-reverse-voltage-handling-protection

器件型号:INA238

你(们)好

我们计划使用 INA238来测量子系统(通常为28V)的输入功率。

为了使该单元变得强大、我们将其设计为能够承受反向电压(当客户以错误的方式连接电源时)。

从数据表中可以看出、VBUS 引脚的最小电压为-0.3V、因此无法处理负电压。

那么、我的问题是、我们是否可以添加二极管和/或串联电阻形式的保护以保护该引脚免受负电压的影响?

此致

Heiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heiko、

    您将需要保护 VBUS、VIN+和 VIN-、因为它们也不能低于-0.3V、我认为如果连接反向、它们可能会变为电压。  您可以添加保护二极管、但请注意、如果二极管在正常运行期间存在泄漏、则会导致该误差。  如果您添加电阻、请注意、电阻会变得很大、从而可能导致额外的误差。

    Javier Contreras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    下面的电路是否正常工作?

    对于 VBUS 输入、测量中将出现小压降、但可以对此进行补偿。 测量不一定非常精确。

    保护差分输入更加困难。 不确定二极管和引脚的高输入阻抗是否能够良好地协同工作。 两个二极管上的压降可能不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heiko、

    该电路将不起作用、因为二极管不会阻止输入端的电压降至 GND 以下。  此配置中的二极管仅会阻止电流方向。  来自 IN+的二极管将作为您的源极至 GND 反向偏置可能会完成整个工作、但如果二极管无法提供电流、则可能会损坏二极管。  通常、这也涉及一个开关。  以下是一些采用不同方法的资源。

    https://training.ti.com/reverse-current-protection-101

    https://training.ti.com/using-ideal-diodes-reverse-battery-current-protection

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa23a/snoaa23a.pdf

    https://www.ti.com/lit/eb/slyy168/slyy168.pdf