This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD-TVI 视频放大器

Guru**** 2972490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6739, LMH6704, LMH6574, LMH6572, LMH6570, THS7353, THS7365, THS7376, THS7303, THS7373, THS7368, THS7327, THS7364, THS7372, THS7360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026305/hd-tvi-video-amplifier

主题中讨论的其他器件:LMH6739、 LMH6704、 LMH6574、 LMH6572、 LMH6570、 THS7353、 THS7365、 THS7376、 THS7303、 THS7373、 THS7368、 THS7327、 THS7364、 THS7372、 THS7360

您好!

我正在尝试为 HD-TVI 视频设计放大器。 您是否有任何推荐 HD-TVI 视频的放大器?

HD-TVI 视频的带宽约为50MHz 和1Vpp。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

      这是我们 的视频放大器产品系列。  我们没有专为 TVI 视频设计的器件、但我们有支持该带宽和电压下 HD 视频通道的器件。 它将取决于您的滤波/多路复用/增益要求、因此以下是一些需要研究 的器件:

    LMH6739、 LMH6704 (无多路复用、无滤波器)  

    LMH6574、LMH6572、LMH6570 (多路复用、无滤波器)  

    THS7303 (需要旁路滤波器)、THS7353 (需要旁路滤波器)、THS7365 (需要旁路滤波器)、 THS7373 (需要旁路滤波器)、 THS7376 (需要旁路滤波器)

    THS7327 (75MHz 滤波器)、THS7368 (72MHz 滤波器)、THS7360 (70MHz 滤波器)、THS7364 (72MHz 滤波器)、THS7372 (72MHz 滤波器)、  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sima