This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2197-Q1:当客户将 VCC 反向连接至 GND、GND 反向连接至 VCC 时、芯片损坏

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026422/tlv2197-q1-the-chip-is-damaged-when-customer-inversely-connected-vcc-to-gnd-and-gnd-to-vcc

器件型号:TLV2197-Q1

你(们)好  

我想问一个问题:

客户使用 TLV2197Q1制作低通滤波器(附件),电源电压幅值为14V

e2e.ti.com/.../_E14FF7536C8F626368565F009F52FD804668FE56_.pdf

现在客户将运算放大器的 KL15引脚电源引脚接地(PWM 输入保持不变)、并且运算放大器立即烧坏。 什么可能导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    当反向连接 OPAMP 的电源电压时、内部裸片的 PN 结会正向偏置。 因此、电源电压短路、短路电流流经裸片。 除非短路电流被限制在电源电压发生器内的一个小电平、否则芯片被烧断和损坏。

    您可能需要在电源电压线路中插入一个串联二极管、以避免在电源电压反向连接的情况下出现高电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    向 Kai 的评论添加一点内容。 如果电源 反向、通常关闭基板二极管会消耗数百毫安的电流、如果不是安培电流。 二极管的功率耗散能力会迅速超出、温度会大幅升高、直到硅融化和 IC 结构被破坏。

    最终结果 通常是在硅重新固化后运算放大器电源引脚之间发生直接短路、 或者在某些情况下、由于内部键合线开路而出现开路。 在任何情况 下、必须完全避免电源反向、除非按照 Kai 的建议在电路中添加了一个电源线保护二极管。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程