This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:关于 Idrv 处于电压输出模式。

Guru**** 2519790 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024968/xtr300-about-idrv-in-voltage-output-mode

器件型号:XTR300

大家好、

是否可以在电压输出模式下控制 Idrv?
如果是、当 IDRV 设置为15mA 或更高时、输出摆幅是否会增大?



此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我的理解是、当处于电压模式时、IDRV 是对流经负载的电流的测量-也就是说、IDRV = Vout/Rload。 这随后反映在 IMON 输出上、电流镜将输出电流、该电流为 IDRV 幅度的1/10、因此为负载电流的1/10。

    随着 Vout 越来越接近电源轨、器件可以强制的最大 IDRV 输出电流可能会降低。 请注意、该表指定了器件输出在提供+/-15mA 电流的同时可在任意电源轨的3V 范围内摆动、最小短路电流为+/-15mA。 我想、如果 IDRV 大于指定的+/-15mA 值、输出摆幅可能会减小、我们在数据表中不显示爪形曲线、但通常当器件接近其电源轨时、它可以驱动的电流量会减小。 因此、如果输出驱动的电流超过+/-15mA、则难以稳定至正确的输出电压值也就不足为奇了。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    感谢您的评论。
    我想提出其他问题。

    1:+/-24mA 也减少了+/-3V。
       为什么它与+/-12mA 相同?
       
       

    2:Idrv 与输出电压摆幅间的关系是否有曲线?

    3:输出摆幅是否取决于电源电压?
        +/-10V 和+/-24V 之间是否存在差异?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    如数据表的表1所示、XTR300具有不同的工作模式、具体取决于 M1和 M2设置、从而影响器件的电流限制。  在 M2 =高 电平的电流输出模式下、短路电流限值典型值为±32mA (最小值为±25.5mA)、使用 M2 =低电平时、短路电流限值典型值为±20mA (最小值为±16mA)。   

    因此、在电压模式下、放大器的输出摆幅被指定为与电源轨的3V 电压、从而提供≤15mA 的 IDRV 电流驱动、而在电流模式下、放大器的输出摆幅被指定为与电源轨的3V 电压、电流负载为 IDRV≤24mA。

    遗憾的是、数据表未提供超出电气特性表的爬行曲线或输出摆幅的进一步规格。  请记住、爬行曲线仅在当前负载条件下提供"典型"摆幅、但输出摆幅仍会因器件和温度条件而异。  

    "电压输出模式"上的数据表输出摆幅规格提供了当 M2=低电平时、相对于电源轨电源的保守最小/最大电压摆幅、当电流负载为15mA 时、相对于电源轨的电压摆幅为3V。   

    谢谢、此致、

    Luis