This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:关于芯片跟随器解决方案噪声干扰的咨询

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818, BUF602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026462/opa818-consultation-on-noise-interference-of-chip-follower-solution

器件型号:OPA818
主题中讨论的其他器件: BUF602

1.我们公司 OPA818的应用形式是跟随器模块、输入信号频率带宽为100KHz 至200MHz;
2.当输入信号为方波信号时,与正弦波干扰信号类似的400mV VPP 将出现在高低电平上。 从 TI 官方网站下载 OPA818仿真模型并对实际电路结构进行仿真。 结果与实际情况一致。 仿真屏幕截图如下所示、请帮助提供下一个理论解释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    OPA818是一款解补偿运算放大器、需要最小增益7才能稳定运行。 在您的增益=1电路中、运算放大器将变得不可瞬态并将振荡。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 当然是正确的、如果您尝试提供宽带低输出阻抗单位增益缓冲器功能、请查看 BUF602