This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2401:输出电流规格

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026508/tlv2401-output-current-spec

器件型号:TLV2401

客户在我们的设计中使用 TLV2401运算放大器作为电压放大器。 检查运算放大器的输出特性时、无法 理解输出电流测试条件注释。 您能否详细解释测试条件和参数?

在测量输出电流时、Vo 是否设置为 VCC-0.5或 VDD+0.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 此测试将电压源连接到输出、并测量电流大小。

    该 µA 的含义是、如果负载不大于±200 μ A、则 TI 保证运算放大器可以从电源轨生成高达0.5V 的所有输出电压。 (并非所有温度都是如此;请参阅图11至16。 峰值电压也受频率限制;请参阅图17。)