This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855-Q1:OPA855与温度裕度相关的性能温度漂移问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855, OPA855-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026474/opa855-q1-opa855-temperature-margin-related-performance-temperature-drift-problem

器件型号:OPA855-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA855

大家好、

客户注意到、当温度下降时、使用 OPA855构建的 TIA 电路(与下图类似)、振铃增强现象逐渐出现在零以下、振铃增加略有显著。


客户反馈环路中使用的组件的温度漂移非常小、与振铃数量级的增加不匹配。

客户在 OPA855和 OPA855-Q1中观察到了相同的现象

因此、客户想知道 OPA855是否有任何参数会在温度降低时减小稳定性裕度? 或者、您是否有更多有关芯片在更极端条件下运行的测试报告供我们参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    [引用 userid="377196" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026474/opa855-q1-opa855-temperature-margin-related-performance-temperature-drift-problem "]振铃增强现象逐渐出现在零以下,振铃增加略有显著。

    您是否有任何数字或范围图?

    所有参数都与温度有关、具体取决于某种程度。 但我想电路的设计中没有足够的相位裕度、因此参数的微小变化会导致明显的振铃变化。 但在设计正确的电路中、您不应看到任何相关的振铃。 可能有些过热、但没有振铃。

    原理图会有所帮助。

    Kai