This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:输出引脚对 VCC 短路

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM293, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025692/lm293-output-pin-short-to-vcc

器件型号:LM293
主题中讨论的其他器件: LM339

大家好、

我的客户正在使用 LM293、他们在 PCB 中将 VOUT2保持悬空。 但在工厂制造过程中、有时由于焊接不当、VOUT2可能会短接到 VCC。 是否存在潜在风险?  

谢谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    在过去25年中、我从未见过由于我们产品中焊接不当而导致引脚短路的情况。

    当然、在正常运行期间应避免短路! 但是、即使您以这种方式连接输入、输出始终处于高电平状态、在上电和断电期间、也存在输出短路的风险。 这也会导致电路板上其他地方出现问题(接地反弹、闩锁等)

    但是、嘿、我们有2021年的产品、焊接不应该有任何问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当此输出从不驱动低电平、即比较器始终具有 VIN+> VIN−时、才会将 VOUT2短接至 VCC、这是无害的。 输入是如何连接的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    是的。 存在巨大的潜在损坏风险。

    如果输出试图变为低电平、则短接至 VCC 可能会烧断输出、因为输出可能会尝试短接电源。

    如上所述,它们必须*保证*输出永远不会设置为低电平...在上电或断电期间可能无法完全实现这一点。

    他们需要清理其焊接和检查过程...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。 是的、我现在了解风险。 由于它们不使用通道2、因此它们将+和-输入短接至 GND。 我认为、即使这样、也无法保证输出永远不会因为任何干扰而变低。  

    我会让他们意识到这种风险。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱明、您好、感谢您的回复。 它们将 VIN+和 VIN-短接至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    由于该器件具有独立的内部失调电压、因此将引脚短接在一起可为您提供50/50的输出高电平或低电平机会、该电压范围为-9mV 至+9mV。

    LM339系列应用手册第5.1节对此进行了介绍:

     《LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul、明白了!