This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4277-SP:未使用的通道配置?

Guru**** 2914380 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4277-SP, OPA4277, OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024277/opa4277-sp-unused-channel-configuration

器件型号:OPA4277-SP
主题中讨论的其他器件: OPA4277OPA277

您好!

当不使用通道时、是否有针对5962-16209的建议配置?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    与其他放大器一样、此器件也适用同样的规则-最好将未使用的通道置于缓冲器配置中、并缓冲中间电源附近的电压。 我建议使用一对50k 电阻器来创建分压器、以便最大限度地减小浪费的电流、并使用100欧姆反馈来增加一点相位裕度。 反馈和输入分压电阻应在一组情况下保护输入/钳位。 上述组件值将在10pF 寄生电容下提供约47度的相位裕度。

    如果您更改周围的值、只需确保快速彻底检查稳定性、我的第一个本能是使用100k 分压电阻器、但这会导致电路略微稳定。 同样、如果您预计寄生电阻会更高、最好仔细检查!

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jon、

    另一个问题是、您能否提供有关 OPA4277-SP 的任何技术信息?  即这些 CMOS、双极、单极等吗?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    遗憾的是、从工艺/技术的角度来看、我没有可以分享的大量器件信息。 不过、我知道 OPA4277采用双极工艺制造、 具有双极差分输入对、其中包括输入偏置电流消除电路(极)。 希望这对您有所帮助!

     谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    由于 OPA277在输入端包含1k 电阻器、因此如果由双极电源电压供电、我会这样做:

     e2e.ti.com/.../adam_5F00_opa277.TSC

    这样、如果由单电源电压供电:

    e2e.ti.com/.../adam_5F00_opa277_5F00_1.TSC

    Kai