This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072H:HIPWR 缺少信息

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026286/tl072h-hipwr-missing-info

器件型号:TL072H
主题中讨论的其他器件:TL072

您好!

查看 TL072HIPWR 的数据表时、我无法找到以下信息:

电源电流

等效输入噪声电压

输入阻抗

我将参考 文档中列出的非 TL072xH 器件来查看它。 新器件似乎列出了不同的信息。 除非我在某个地方遗漏了该信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    所有这些信息都包含在数据表中。

    电源电流称为静态电流(Iq)、可在第18页找到。

    2.输入电压噪声见第17页。 噪声规格针对1/f 噪声(0.1 - 10Hz)以及1kHz 和10kHz 时的噪声频谱密度给出。  

    输入阻抗可在第17页的"输入电容"下找到。 这实际上是一个拼写错误、应该是"输入阻抗"。 但请注意、该规格中列出了一个电阻和电容。

    我建议观看我们 的 TI 高精度实验室视频。 这些视频将提供更多有关您正在寻找的一些规格以及如何将其应用于您的设计的信息。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我明白了。 不同的格式让我失望了。 谢谢!  

    我有一个新问题。   与之前的型号相比、TL07xH 上的噪声更高、输入电阻更低。  我是否正确获得了该信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    是的、与传统 TL072相比、噪声要高得多!

    由于噪声非常高、尤其是在低频时、我个人认为他们不符合低噪声音频应用的要求。 很难将它们作为传统 TL072的真正"下一代版本"来接受...

    Kai