This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3016:TL3016的差分输入电压

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026236/tl3016-differential-input-voltage-of-tl3016

器件型号:TL3016
主题中讨论的其他器件:TLV3701

您好!

根据数据表、差分输入电压 VID 为7V、在 IN+ w.r.t 处测量 输入。 这是否意味着 VIN+每次都必须高于 VIN-? 为什么 VID 未指定为+7V?  我们可以对 IN+施加-2.5V 电压、而对 IN-施加+2.5V 电压吗? 在本例中、差分电压将为-5V。 VICR 范围为-3.75V 至+3.5V。 因此、两个输入都在 VICR 范围内或是否存在任何违反 VICR 的情况?

谢谢你。

此致、

 Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    输入的间距不能超过7V、因此为+7或-7V。 需要一个输入持续高于另一个输入的比较器不是很有用!

    因此、两个输入都必须处于有效输入范围内、并且在该范围内、输入之间的间隔不能超过±7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢你的答复。 TLV3701数据表等所有竞争对手器件或器件都指定 了+VID。 因此、我对评级感到困惑。  

    此致、

     Vishal