This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:OPA657

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025789/opa657-opa657

器件型号:OPA657

您好!

我们使用 OPA657电路作为 TIA 放大器。 我们的输出信号位于以下输出上。

  

我们的电路位于下图中

我们如何防止数字脉冲上出现正弦响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的闭环响应是峰值、以使阶跃响应过冲和衰减正弦波、这只需要对反馈 C 进行调优、但这需要估算源电容。 请记住典型的 SMD R (如您的反馈 R?) 具有大约0.18pF 的寄生电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的检测器电容是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我使用 APD 二极管、电路的射频为10K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、

    我在电路上使用0.1pF、在 RF 电阻器上使用0.18pF。 总电容为0.28pF。 ICAN 总电容导致了这种影响? 如何降低这种影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检测器电容和反馈电容必须配合使用。

    您的 APD 的检测器电容是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    APD 的端子电容(Hamamatsu S2385)为95pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请记住、通常有一个电容与反向偏置曲线-我们希望 C 处于预期的反向偏置电压-但现在使用95pF、 要使用 OPA657和20kohm 增益达到闭环巴特沃斯、您需要总反馈 C 为1pF、并得到11MHz 的 F-3dB。 巴特沃斯型将过冲约4%并振铃一点、但应该比您现在测量的要好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个速率仿真、yup nice 和 flat 10.6Mhz F-3dB、  

    和 V9文件、  

    e2e.ti.com/.../OPA657-20k-Zt-stage.TSC