This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393B:LM393B 在0 --30C 时上电时出现奇怪的波形

Guru**** 2892990 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393B, LM339, TLV4021, TLV7042, TLV7041, TLV7021, TLV7022, TLV7081, LM393LV, LM139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025649/lm393b-strange-waveform-when-lm393b-powers-up-at-0---30c

器件型号:LM393B
主题中讨论的其他器件: LM339TLV4021TLV7042TLV7041TLV7021TLV7022TLV7081LM393LVLM139

您好!

我的客户使用 LM393B 作为电压检测。

当输入功率和环境温度大于0C 时,它的工作正常如下。

CH1:VO

通道2:IN+

通道3:输入

通道4:VCC (VBUS)

当输入功率和环境温度为0 --30C 时、LM393B 的工作原理与下图不同。

VO 具有奇怪的脉冲、但 IN+低于 IN-。

原理图如下所示。

根据数据表、LM393B 应在>2V 和-25C 的条件下工作。

您能帮助检查发生了什么情况吗?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路使用无效输入电压;请参阅建议运行条件中的 VIVR 规格。

    LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南中对此进行了更详细的解释

    室温下、指定的 LM339系列输入电压范围(VICR)为0V (相对于负电源引脚)至 VCC–1.5V。 然而、在低温下、实际的上输入电压范围减少了-4mV/°C。 因此、指定的 LM339系列全温度范围共模范围为0V 至 VCC–2V、以应对这种降低。 强烈建议在所有设计中使用 VCC–2V 范围。

    此外、第二个比较器的输入不得悬空。

    为了避免该脉冲、您必须使用具有轨到轨输入的比较器。 如果您不想更改电路板、则 DSG 封装中的 TLV7022/TLV7042可能是替代器件(但要对浮动输入进行一些操作)。 如果您可以更改电路板、请考虑使用更小的单通道器件、如 TLV7021/TLV7041/TLV7081、甚至使用具有集成基准电压的比较器、如 TLV4021。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    移除 C133、尤其是 C127。 引入迟滞时、对比较器的正输入进行低通滤波会适得其反。 积极的反馈将有助于以更快的速度在跳闸点穿过无人地带。 但低通滤波会破坏这种效果。

    我不喜欢 C148。 当滤波器电容与阴极电流不匹配时、TS2431变得不稳定。 请参阅数据表的图15。 为什么不将 C148增加到1µF μ F? 这也有助于解决上电问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如果我将 C148添加到 1uF、仿真的波形如下所示。 当 IN->IN+时,波形看起来很奇怪。

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如果 VBUS 小于5V、则您可能希望尝试新的 LM393LV、它具有 R-R 输入和已知的上电状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    谢谢。

    但遗憾的是、LM393LV 没有 DSG 封装。

    它们可以使用 TLV7042DSGR、对吧?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请注意、如果响应时间有问题、微功耗 TLV7042比 LM139慢几乎4倍。

    如果需要、他们可能希望查看比 LM139更快的 TLV7022DSG。