This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:数据表中的频率响应与 pspice 模型之间存在差异

Guru**** 2768375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025936/ina240-q1-discrepancy-between-frequency-response-in-datasheet-and-pspice-model

器件型号:INA240-Q1

您好!

运行 INA240A2的 pspice 模型仿真会在极点与数据表进行比较后提供不同的频率响应、如下图所示、在1MHz 时、数据表显示的频率约为-14dB、仿真显示的频率约为-8dB。

6dB 是幅度的两倍、因此差异很大。

哪一个是正确的?

谢谢

Gustavo Monroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gustavo、

    数据表具有正确的数据;模型尝试复制数据表曲线、但显然并非所有参数都是准确建模的。

    此致、Guang