This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229-Q1:配置寄存器设置中出现问题。

Guru**** 1372610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025525/ina229-q1-issue-in-configuration-register-setting

器件型号:INA229-Q1
主题中讨论的其他器件:INA229SysConfig

我在 Cube MX 设置中将 MSB 保持在第一位。 根据 INA229规格表3-0 (保留 LSB)、同时在配置写入期间无法将 MSB 设置为四位数字。 我的设置是否出错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    第一个 MSB 是系统复位、因此如果您尝试设置它、则所有值都将重置为启动条件、因此这可能是问题所在。 第二个 MSB 清零能量和充电寄存器、因此该位在置位后将复位回0。  第3个和第4个 MSB 位将保存您在那里放置的值、因为它们是转换延迟设置的一部分。   

    如果这不是问题所在、最好通过 读取制造商和器件 ID 寄存器进行测试、以确保通信正常运行。

    此外、您可能还需要考虑使用 SysConfig、它可以帮助 为 INA229生成代码。 可在以下位置找到: https://dev.ti.com/sysconfig/index.html?product=ascstudio&module=/ti/sensors/currentsensor/INA229

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了这个问题。 我的处理器的时钟极性错误。 我将其更改为高电平并开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很高兴您发现了它!