This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:极高阻抗(超过100Meg 欧姆)电路设计

Guru**** 2893190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM741, TLV9001, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025881/lm741-very-high-impedance-over-100-meg-ohm-circuit-design

器件型号:LM741
主题中讨论的其他器件: TLV9001LM358

大家好、

我目前正在研究动态光敏电阻、其电阻范围为1Meg - 300Meg Ω。 我想使用模拟输出间接测量光强度。

我使用 TINA 组成了电路、R4是动态光敏电阻。 在仿真中、它似乎可以正常工作。 但是、在试验电路板仿真中、我无法正确读取信号。 而在 ESP32或 Arduino MCU 板上、模拟信号是悬空的。 因此、我测试了非常简单的两个10兆欧姆串联电阻器测试。

a--- R1 (10Meg)---- R2 (10Meg)---- c

VAC = 5V。 但是、VAB = 1.63V、VBC = 1.63V、这意味着 Vac 不等于 VAB + VBC。 (我使用了万用表)。

因此、我猜是高阻抗导致的极低电流会导致 MCU 甚至万用表的信号读数不正确。

是否有任何电路设计或电气元件可以解决此问题?

我已经在这方面工作了很长时间、但我仍然无法解决、感觉有点绝望。

任何类型的建议都可以提供帮助、我愿意尝试!

谢谢

最好

Seungjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seungjin、

    两个错误:

    根据数据表、LM741需要+/-10V 的最小电源电压。

    2.输入偏置电流高达500nA 会导致的 R1上出现压降

    500nA x 22MOhm = 11V

    我将采用 TLV9001来完成此任务。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 Kai 的评论、

    我刚刚考虑了最大输入电压+/- 22。 感谢您的评论。 我还有一个问题。 关于 V+和 V-、我能否提供 V+(即5V)和 GND? 还是始终需要为运算放大器提供+5V 和-5V 电压? TLV9001还具有+V 和-V 输入引脚。

      关于第二个评论、 我只是将万用表测量结果与下面的电路分享。

    5V --- "节点 A"---- R1 (10Meg)--"节点 B"--- R2 (10M Ω)--"节点 C"--- GND

    非常简单的两个电阻器电路、施加的电压为5V。 和 VAB (1.63)+ VBC (1.63)=/ Vac (5V)。 我认为这是因为电流水平低于万用表的最小输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seungjun、

    除了 Kai 的评论之外、我还建议移除放大器输出端的电容器。 如果没有串联电阻器、这将不会提供任何滤波、只会导致稳定性问题。 如 需更多信息、请观看我们的 TI 高精度实验室视频、了解稳定性。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前 TLV9001已全部售出。 你有其他建议吗? 我手上还有 LM358、我想知道这是否可以解决问题。

    此外、您认为我无需添加任何额外的组件来放大电流电平、对吧?

    我仍然担心电流非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    非常感谢您的评论。 C2电容器、对吧?

    我还将对其进行测试。 顺便说一下、对于为何无法从 Arduino 或 ESP32正确读取模拟信号、是否有任何诊断? 我一直认为这是因为电流很低。 但我不确定。 如果是这种情况、我如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SJ、  

    是的、C2应该被移除。

    1.您是否确保 MCU 提供5V 电压? 这将是第一步。  

    2.尝试在放大器未连接到分压器的情况下进行测试。 如果运算放大器未超过最小电源电压、可能会导致问题、并且 LM741具有非常高的输入偏置电流、如 Kai 所述。 如果您移除电路中的 R5、您将从分压器上移除运算放大器。 如果在移除 R5后仍然无法读取正确的电压、我认为还有其他问题会导致问题。

    谢谢、

    Tim Claycomb