Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV7012 主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17
你(们)好
我的客户考虑使用(窗口)比较器提供具有"硬"截止频率的 RC 低通(由您的 SN74LVC1G17之一激励)。 这意味着、通过比较器的特定衰减可以实现准数字截止频率。
这里的重点是在高达120°C 的工作温度下、硬限制频率和尽可能低的空间消耗
借助您的滤波器设计工具和其他注意事项/仿真、我无法找到具有数字截止频率的更紧凑电路。
您能为此应用推荐解决方案或器件吗?
(我之前在逻辑论坛上发布过它: e2e.ti.com/.../3791787
谢谢
1月