This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC339:在此参考设计中、在此比较器的输出端添加直流电源的原因有疑问。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025844/tlc339-question-regarding-the-reason-for-adding-a-dc-source-at-the-output-of-this-comparator-in-this-reference-design

器件型号:TLC339

大家好、我现在看的是本演示的第50页上的电路(Microsoft PowerPoint - Sec2_RemoteSysMonitor_Print.ppt (TI.com))。 我无法理解使用此电池和2k 电阻器的原因。 非常感谢您能帮我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLC339是一款开漏输出比较器、需要一个电压的拉电阻器来使输入变为"高电平"。

    如果没有 V3 电压源、输出永远不会变为"高电平"。 由于它是5V 电源、因此输出将"高电平"变为5V。