This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何生成阶跃变化电压

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1023924/how-to-generate-a-step-change-voltage

主题中讨论的其他器件:TPS62933

您好!

我想在输入电压阶跃变化期间测试低功耗直流/直流降压转换器(4.9W)的线路调节。 转换器的输入电压、输出电压和标称负载分别为20V、14V 和40 Ω。 您能否建议使用可将输入电压从20V 升至25V 的电子电路?

谢谢、

Humam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否要在工作台上测试它?  一种方法是使用可编程电源、例如具有波形发生器的 PBZ-40-10。 另一种方法是使用功率放大器来实现、例如、我们之前使用的是 PA05。 PA05 DS 如下所示。

    https://www.apexanalogue.com/resources/products/pa05u.pdf

    如果上述两种方法都不容易实现、那么可以对线路瞬态性能进行仿真吗? TPS62933适合您的应用。 您可以在 TI.com 上查看它并使用 PSpice 模型进行仿真。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢您的回答。 是的、我想在工作台上测试直流/直流转换器。  我认为可以使用功率运算放大器 PA05或同步降压转换 器 TPS62933来实现产生线路干扰的具有成本效益的方法。 可编程电源也可以实现、但它们是昂贵的设备。  

    您能否为 这些方法中的任何一种提供电子原理图以进行实验测试?  

    我的主要 目的是使用 阶跃变化或方波对直流/直流转换器进行线路干扰测试。 感谢您在这方面提供的任何帮助。  

    Humam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我需要向团队核实我们是否可以提供这些线路瞬态模块的 SCH。

    将在中国星期五之前向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    非常遗憾地注意到、由于机密限制、我们无法提供 SCH。

    使用 PA05很简单、从 IN+和 IN-输入脉冲波形、然后使用该放大器对其进行放大。 请参阅 PA05 DS。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    感谢你的答复。 没问题、我会在方便的时候试一下。

    此致、

    Al-Baidhani