主题中讨论的其他器件: LM4120、 INA848、 INA818、 ADS1115
大家好!
我正在研发用于应变仪的放大器、它将与120欧姆应变仪@5V 搭配使用。 基于 该电路、使用 INA333放大电桥的不平衡信号。 添加了2.5V 偏移、以允许来自两侧的信号取消平衡。 所有电阻器均为0.05%和10ppm/°C、因为放大器需要在20°C 至60 C 的最小漂移下工作
正如主题标题、我对电桥激励有疑问:我想使用5V 精密基准、但我认为50mA 对于任何电压基准来说都太大。 我可以选择 insted 什么?
我知道最好不要使电桥归零、但 INA333只有+/- 0.3V 的差分输入、并且只能通过电桥的初始不平衡来饱和。 我认为这个配置中的电位器将在两侧发生相同的漂移、导致共模偏移不会改变 INA333的输出。