This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:THS4551电源的焊珠

Guru**** 2386700 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025377/ths4551-bead-for-power-supply-of-ths4551

器件型号:THS4551

THS4551与其他数字电路共享与 FPGA 相同的+3.3V 电压。

那么、我是否需要为 THS4551的电源添加磁珠?

如果是、建议使用哪种磁珠阻抗参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiaquang、

      对于数字电源、我建议使用 LC 滤波器而不是铁氧体磁珠。 这是两个器件之间的共享数字/模拟电源吗? 以下是 有关在整个 PCB 设计中消除电源噪声的深入应用手册。 我建议遵循 THS4551数据表中的布局指南、该数据表位于第57-60页的第12节。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是两个器件之间的共享数字/模拟电源吗? --> THS4551电源、FPGA 和 eMMC 连接到一个+3.3V 电源。

    那么、我是否应该在 THS4551电源前面放置一个磁珠、以便与 FPGA/eMMC 隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoc强、

    我会在每个电源电压引脚上安装一个 π 型滤波器、一个用于 THS4551、另一个用于 FPGA。

    我在电路中广泛使用该铁氧体磁珠:

    FBMH1608HM601

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kai、我对您建议的器件始终感兴趣、铁氧体很好、但更像是一个功率铁氧体-相当大、但在较高的电流下具有较低的直流 Z。 我正在寻找一个仿真文件、没有找到它、但 Mouser 在这里列出了一些替代文件

    在我的铁氧体电源设计文件中、这里是一个在 DUT 电源引脚上使用 Murata 铁氧体和 Johannson X2Y 电容器的设计、  

      

    然后我发现另一个很明显的地方是 Murata 为铁氧体提供了一个宏,打开它作为一个宏文件来查看固有的。  

    e2e.ti.com/.../Ferrite-and-C-test-with-R.TSC

    Sima、我们倾向于使用铁氧体而不仅仅是 L、因为铁氧体在 F 较高时具有更有损耗的 R -这可以在阻抗和传递函数中提供更低的自谐振尖峰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么需要 FPGA? 我认为查看 TI 应用手册可能会很糟糕。  通用硬件设计/BGA PCB 设计/BGA (TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    有关0603铁氧体磁珠的数据可在此处找到:

    https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/eu/detail?pn=FBMH1608HM601-T++&u=M

    Kai