This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376-Q1:转换率随温度和输出增益的变化

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA376-Q1, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024853/opa376-q1-slew-rate-variation-against-temperature-and-output-gain

器件型号:OPA376-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA376

大家好、

我对 OPA376-Q1的压摆率变化有疑问。 您能告诉我、当温度变为-40°C 和125°C 时、OPS376-Q1的压摆率如何变化? 此外、我希望输出增益为+10和+100时的压摆率数据。

如果您有与此相关的任何数据、请获取这些数据。

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、

    OPA376-Q1压摆率随温度的变化与静态电流 Iq 随温度变化 SR~IQ/CC 直接相关、其中 CC 是内部米勒电容-请参阅下文。  因此、在125C 时、压摆率将从25C 时的值增加约8%(比820/760)、而在-40C 时、压摆率将从25C 时的值(比75/760)减少约5%。  

    话虽如此、由于 工艺变化高达+/-10%、760uA 的 OPA376-Q1典型 IQ 可能会发生很大变化、而 CC 也可能会变化高达+/-10%、总计+/-20%。  因此、根据晶圆批次的不同、25C 下的典型压摆率可能介于1.6V/us 至2.4V/us 之间、因此必须根据给定晶圆批次的 OPA376-Q1实际压摆率得出+8%/-5%的温度变化。

    总之、这意味着在整个过程和温度变化中、OPA376的压摆率在-40C (0.95*1.6)时可能低至1.5V/us、在125C (1.08*2.4)时可能高至2.6V/us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个需要注意的小问题是、随着增益增大、最终您将对步进边沿速率进行带限、以避免进入压摆限制、如此处所示、增益为100倍单极限步进响应。