This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3011:输入偏置和失调电流与输入电压的关系

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3011, TLV3012, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025278/tlv3011-input-bias-and-offset-current-versus-input-voltage

器件型号:TLV3011
主题中讨论的其他器件: TLV3012、 TINA-TI

您好!

  • 相关器件:  

TLV3011和 TLV3012

  • 使用的数据表:  

SBOS300B–2004年2月–2004年6月修订

  • 问题:  

您是否有  Vs/2以外输入电压的输入偏置和偏移电流数据?

感谢您的关注、

Emilien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emilien、

    作为 CMOS 比较器、静态输入偏置电流非常低、并且不会随不同输入电压的变化而发生太大、如以下 TINA-TI 仿真所示:

    e2e.ti.com/.../emilien_5F00_tlv3011.TSC

    但不要忘记由 pF 范围内的输入电容引起的动态输入偏置电流:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emilien

    遗憾的是、我没有任何其他特征评定数据可供分享。  Kai 的回答是相当有效的。  与输入共模相比、偏置电流随温度变化的程度更高。  这假设您将电压保持在比较器的电源范围内。  如果超出电源范围、则随着 ESD 二极管开始导通、输入偏置电流可能会迅速增大。

    卡盘