This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:电流感应放大器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025228/ina225-current-sense-amplifier

器件型号:INA225

大家好、

在 INA225电流感应放大器数据表中、有人提到、如果电流限制为5mA、端子上的输入电压可能超过40V。

在这种情况下、是否可以运行此器件的连续/瞬态运行-即最大共模电压>40V

 根据数据表、输入阻抗为25k Ω、最大电压为40V。 因此、默认情况下、电流限制 为<2mA。

我们的设计具有  40V+/-3%的总线电压=共模电压。

请确认如何使用此设备进行>40V 的连续操作。

此致、

D. Meenalochini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meenalochini 先生、您好!

    感谢您的提问。 25kΩ Ω 位于输入引脚上的内部 ESD 二极管后面、因此这不会提供任何电流限制、也不会在输入偏置级中提供任何电阻。 所有限流必须来自放置在输入引脚上的外部电阻器。

    该器件的额定性能高达36V、未在36V 至40V 的电压范围内进行测试。

    总的来说、在40V 总线上、如果不存在精度问题且可能需要校准、器件可能无法正常工作。 在超过40V 的某个点、内部 ESD 二极管将开始进入反向击穿、并将电流从总线传导、通过反向偏置 ESD 二极管传导到 GND。 假设 ESD 在41.2V 时开始开启、这意味着您在两个输入引脚上至少需要8.24kΩ= 41.2V/5mA、以防止器件过热。 但在电压较高之前 ESD 可能不会导通、这意味着器件在40V 共模下运行、因此不会显示数据表精度。

    使用这些高输入电阻器将衰减总体电路增益并增加显著的偏移误差、理论上可以计算出这些误差。 但是、由于 ESD 二极管可能会或可能不会开始缓慢导通并增加器件的输入偏置电流、因此误差可能会更大且无法预测、这会产生如此大的偏移误差。  这些 ESD 单元的特征不是这样的。

    要了解有关输入电阻如何为我们的电流感应放大器产生误差以及如何计算和校准这些误差的更多信息、您可以在此处观看此视频/文档:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-input-filter-error 

    但是、由于您在规格之外和绝对额定值边界上操作器件、误差将无法预测、即使它们可能已校准、误差(ESD 导通电流)也可能会随温度和/或总线电压波动而波动。

    最佳选择是仅使用额定工作电压为40V 的器件。

    此致、

    Peter