This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:该放大器的输出可传递多少 ESD 电流?

Guru**** 2966990 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547, OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025084/opa547-how-much-esd-current-can-pass-into-the-output-of-this-amplifier

器件型号:OPA547
主题中讨论的其他器件: 冲击、 OPA549

我有一个使用 OPA547的设计、其中有一个与输出串联的10欧姆电阻器。  这只是为了帮助实现稳定性。  无论如何、电阻器位于放大器的输出端和外部 ESD 保护二极管之间。  在强冲击条件下、二极管可能会将输出钳制在比电源轨高几伏的电压下。  例如、电源轨为+15V、但在发生强 ESD 事件时输出摆幅可能高达19V、因此会在大约400mA 的电流范围内流经10欧姆电阻器。  由于内部 ESD 保护二极管的限制、大多数器件的输入和输出都有10mA 的限制。  此放大器的输出可以使用类似的电流进行多大的瞬时电流?  如果可能的话、我更喜欢只接地单个 TVS 二极管、而不是将 ESD 电流输入电源轨、但这可能会高达24V 或900mA。  有什么想法?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    由于内部 ESD 保护二极管的限制、大多数器件的输入和输出都有10mA 的限制。  此放大器的输出可以使用类似的电流进行多大的瞬时电流?

    是的、当 ESD 二极管导通时、通过输入和输出引脚 ESD 保护二极管的最大电流应限制为+/-10mA。 最大电流是针对 ESD 额定值量身定制的、ESD 冲击持续时间通常在几百纳秒的范围内。 但是、这些 EDS 保护二极管无法承受大于10mA 的 ESD 电流、在上述最坏情况下、这些 ESD 二极管无法吸收用于钳制过压和限制电流的能量。   

    我更喜欢仅使用单个 TVS 二极管接地、而不是将 ESD 电流输入电源轨、但这可能会高达24V 或900mA。  

    明白。 必须为 OPA547的输出引脚提供过压和过流保护、以及/或如上所述对更高输出电压短路的输出引脚。  

    如果您能够与我们分享原理图、我将了解是否有更简单的方法来使用最少的外部组件来保护最坏情况。  

    本文是有关旋转变压器应用中使用的功率放大器过压保护方案的应用手册、可用作 OPA547中类似方案的参考。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa447/sboa447.pdf?ts=1628195400076&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FALM2403-Q1

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的基本想法。  我已经剥离了一组支持电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich、

    这是什么应用? 这是10V 稳压器吗?

    如果最坏情况下的 Vp 节点 能够将过压钳制在大约15V 范围并限制输出电流(<+/-500mA)、则运行区域的安全说明器件的 Tcase 将正常。

    封装为上面的 Tina 仿真。   

    e2e.ti.com/.../OPA547-Overvoltage-Protection-08052021.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    它是一种10V 稳压器。  它是 传感器的精密激励电源。  我将该放大器埋在精密放大器的反馈环路中、该放大器从电缆末端的传感器连接点获取反馈。  此设计在本质上已经在我们使用的内部器件中工作、但我想让它更适合其他应用。  仔细观察一下现有的 ESD 保护后、我认为可以更好地保护输出。  总之、在数据表上、我假设放大器输出级在正常条件下驱动输出时的输出限制是多少。  在 ESD 事件中、它发生得非常快、以至于我怀疑放大器输出是否能够响应并灌入 (或拉)所需的电流。  因此、我认为输出电流额定值不会应用这么多。  另一件事。  也许最好将电流输入电源轨。  在该单元断电的情况下、ESD 事件会产生更高的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    在 ESD 事件中、它发生得非常快、以至于我怀疑放大器输出是否能够响应并灌入 (或拉)所需的电流。  

    ESD 保护有两个功能。  

    1.保护零件在电路外时不受人为或机器操作的 ESD 损坏。  

    2.当器件处于电路中时、当输出或输入引脚上发生过压时、它会将过多的电流重定向到电源轨、但可通过 ESD 二极管的电流限制为+/-10mA。  

    当电路组件附近发生 ESD 冲击时、ESD 脉冲能量通常会找到最接近的接地路径(如器件接地或底盘)并立即对其进行放电。 ESD 能量不应通过器件的内部组件找到路径。  这通常通过器件的 ESD 测试进行测试和验证。  

    (还有另一类测试、称为引脚注入测试或雷击感应瞬态易感性测试。 引脚注入通常直接在器件的引脚上执行、也可以通过 Airbounded 设备的 DO-160测试程序进行电缆束测试。 我认为您的系统在 这种情况下不适用)。  

    输出引脚上的过压保护是故障条件测试、测试时长为秒到分钟。 如果 OPA549的输出电压被钳位到 OPA549电源轨的 Vcc 上、并且 ESD 二极管电流被限制在+/-10mA 范围内、在 ESD 电流导向二极管暂时打开的情况下、此部件将是安全的且不会损坏。 当然、最好有足够的设计裕度来覆盖整个工作温度范围。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond