This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA281-Q1:输出电压

Guru**** 2392125 points
Other Parts Discussed in Thread: INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024371/ina281-q1-vout

器件型号:INA281-Q1
主题中讨论的其他器件:INA281

大家好、

我的客户在 其项目中评估了 INA281A2QDBVRQ1、现在遇到了一些问题。 请您提供一些建议?

请参阅数据表、只要  输出电压低于 VCC-0.3、INA281A2QDBVRQ1通常就可以工作。

但是、他们发现 IC 在高温(105°C)下输出2V 电压时无法正常工作。

然后、在正常温度下、IC 可以正常工作。

VCC 为3.3V。 Rs 为0.002 Ω。

下面是测试结果和原理图。

感谢你的帮助。

此致、

Ivy

蓝色曲线是输出电压、绿色曲线是输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    您是否曾尝试断开 INA281输出引脚与其所驱动的电路、并移除输入钳位以查看其中是否有任何一项有用?

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    客户尝试拆下输入卡箍、问题改进了、但无法完全解决。

    INA281用于反馈采样、因此无法断开输出、否则无法很好地仿真实际电路状态。

    客户还尝试将 RS 降低到 INA28的1.5V 输出、INA281可以正常工作。

    请帮您提供一些建议吗?

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    感谢您提供更多信息。 移除钳位可以改善环路带宽。 此外、初始时 INA281输出可能会在负载电流突然变化后的前几个脉冲上偶尔被削波、从而有效地进一步限制了环路速度。 如果是这种情况、降低最大输出电平应该会有所帮助。

    在任何情况下,它都不像设备或电路问题,我很高兴找到了解决方案。

    如果您希望进一步验证、可能会断开环路(例如在输入端)并提供人工输入电压、以查看原始振荡问题是否消失。 如果确实如此、则环路带宽理论可能是正确的。

    此致、Guang