This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:什么会导致阶跃响应延迟和周期;?

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025136/opa828-what-bring-step-response-delay

器件型号:OPA828

您好!

从数据表中可以看出、下图显示了"大信号阶跃响应"、如下所示:

所以:

     ①it 似乎输出延迟约为20ns、为什么安培的延迟? 我们是否有这方面的文件?

     ②is 数据表中的任何规格都可以显示此延迟的程度?

谢谢!

B&R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元、

    任何电子器件都无法无限快速地响应输入信号。  正如逻辑门中存在传播延迟一样、模拟器件中存在响应延迟时间-电子输入和输出信号之间的时间滞后、这取决于所使用的无源器件的值(例如寄生电容)。

    因此、输出信号稳定时间有三个分量:   

    1. 初始延时时间
    2. 转换时间
    3. 小信号稳定时间

    图32中的图中给出了20ns 大信号阶跃延迟时间的典型值、但还有更多相关内容。

    请注意,正弦输入和输出之间的任何小信号相移 PS [度数]也会有效 地导致延时时间:T =(PS/360)*Period–请参阅下面的示例。