请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA828 您好!
从数据表中可以看出、下图显示了"大信号阶跃响应"、如下所示:

所以:
①it 似乎输出延迟约为20ns、为什么安培的延迟? 我们是否有这方面的文件?
②is 数据表中的任何规格都可以显示此延迟的程度?
谢谢!
B&R
元
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
从数据表中可以看出、下图显示了"大信号阶跃响应"、如下所示:

所以:
①it 似乎输出延迟约为20ns、为什么安培的延迟? 我们是否有这方面的文件?
②is 数据表中的任何规格都可以显示此延迟的程度?
谢谢!
B&R
元
元、
任何电子器件都无法无限快速地响应输入信号。 正如逻辑门中存在传播延迟一样、模拟器件中存在响应延迟时间-电子输入和输出信号之间的时间滞后、这取决于所使用的无源器件的值(例如寄生电容)。
因此、输出信号稳定时间有三个分量:
图32中的图中给出了20ns 大信号阶跃延迟时间的典型值、但还有更多相关内容。

请注意,正弦输入和输出之间的任何小信号相移 PS [度数]也会有效 地导致延时时间:T =(PS/360)*Period–请参阅下面的示例。