This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:输出电容器/原理图审阅

Guru**** 2583175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024106/lm339-output-capacitor-schematic-review

器件型号:LM339

大家好

我的客户使用 LM339实现了以下原理图中所示的窗口比较器电路。

在正常运行下、U7的输出为高电平。 如果发生故障情况、U7的输出被拉低。

对于一个 PCB、无论输入如何、U7的输出都一直处于低电平、更换 IC 可解决问题。

您是否看到此电路有任何问题?

您是否在 U7输出端看到 C21 10nF 电容器等问题?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ueli、

    我没有看到电路本身有什么问题、但这并不排除原理图中看不到的布局问题或电气瞬态问题。

    LM339在由5V 电源供电时的输入范围为0至3V。 基准电压大约为2V、这很好。 为了使输出"保持"低电平、那么两个输入都必须高于3V。

    我在 RTD 上看到了一些有用的链路-因此我假设这不是一个"友好的"环境、并且电路中的其他位置存在高电压/电流。

    您是否在许多电路板上看到过这种情况? 还是仅使用一个器件? 是可重复的吗? LM339是否变热? 输出是否保持低电平或"熔断"低电平(在无电源的情况下、从输出端到 GND 引脚的电阻测量值是多少?)。

    输出端的电容器不应成为问题、但我们不建议在输出端添加大电容器以进行"滤波"、而是鼓励添加迟滞(尽管"或"输出端很难实现这一点)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    感谢您的快速回复。

    客户发现这仅适用于一个器件、在进行去焊和无功耗测量时、输出不会出现短路。

    客户尚未执行的另一项测试是 A-B-A 交换、这意味着测试故障是否确实出在器件上。

    因此、客户可以执行其他测试来调查根本原因。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、Ueli

    我们将等待其他反馈。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    客户的调查结果并不明确、这意味着他们无法准确找出根本原因。

    客户感谢您对电容器的评论。

    因此、无需您采取进一步的行动。

    此致

    Ueli

    --------------

    PS:FL31/FL32代表铁氧体磁珠、不可熔断链路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    在我看来、在没有任何电流限制的情况下、直接对电容器进行放电是非常糟糕的设计做法、尤其是当电容器不直接以比较器的接地引脚为基准时。 这样、一个巨大的放电电电流尖峰将在复杂的接地阻抗上运行、这不仅会在比较器外部、而且甚至在比较器内部、直接在裸片上产生巨大的接地反弹。 这可能会导致不稳定甚至闩锁。

    看到这个巨大的82mA 电流尖峰以及在引入1k 电流限制电阻后放电电流急剧下降:

    e2e.ti.com/.../ueli_5F00_lm339.TSC

    在任何情况下、我都会通过直接安装在每个比较器输出端的合适电阻器来限制放电电流。 此外、将 C21移至靠近两个比较器的位置、将两个比较器移至彼此靠近的位置并使用实心接地层。

    此外、还应在 C20和 C22的充电和放电路径中安装一个限流电阻器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ueli 的跟进和 Kai 的意见。

    卡盘