This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:THD+N 值

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1656, BUF634, OPA1642, BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025100/buf634a-thd-n-value

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件:OPA1656BUF634OPA1642

大家好、

1kHz 时 BUF634 THD+N 是什么? 我看到的是 HD2和 HD3值、但看不到 THD+N 值、这与我在其他运算放大器数据表(例如 OPA1642或 OPA1656)中所做的类似。

谢谢、
Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、

      遗憾的是、我找不到 BUF634A THD+N 的任何内部测试。 BUF634A 数据表中的第9.2.2节报告了复合环路中使用 BUF634A 时的 THD+N 值。

      对于我们的高速放大 器、我们重点关注 THD+N 规格的主要影响因素、即 HD2和 HD3、以及它们在宽频率、负载和输出电压范围内的值。  我们报告 了音频和精密放大器的更广泛的失真规格(包括 THD+N)。

    谢谢、

    Sima