This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:是否提供 SPICE 模型?

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA229, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024465/ina228-spice-model-available

器件型号:INA228
主题中讨论的其他器件: INA229INA226

尊敬的 TI:

我目前需要在 TINA 中使用 INA228 (或任何类似组件、如 INA229)的 SPICE 模型。 到目前为止、我已经搜索过、找不到它的 SPICE 模型。

我是否可以询问此组件是否有可用的 SPICE 模型?  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我们通常不为数字输出器件提供 SPICE 模型、因为没有要仿真的模拟输出。  如果您需要 IBIS 模型、INA226的模型应该非常相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    我主要期待在 INA228上执行直流/瞬态仿真。  

    对于如何至少为其开发 ADC 输入模型、是否有任何可能的建议? 因为数据表没有提到足够的信息来开发诸如采样保持电容等模型

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    我认为这就是 IBIS 模型的用途(输入引脚电容)。  我们没有专门针对 INA228的一个、但是针对 INA226的一个非常相似、可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/zip/sbom458

    此处还有另一个用于输入引脚电容的 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963065/ina228-q1-i2c-pin-capacitance

    (对于 Q1和非 Q1版本、这是相同的)