This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:小型直流电机驱动器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, BUF634, THS6012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024290/buf634a-small-dc-motor-drive

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件: BUF634THS6012

我要求以线性电压驱动小型有刷直流电机。 典型工作点在40mA 时约为3V、但可能高达5V/65mA。

由于产生的噪声、PWM 运行是不可接受的。

如果有足够的散热、这是最佳部件吗? 或者、是否有更好的选择?

谢谢、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    BUF634A 在5V 电压下驱动65mA 不会出现问题。 效率将低于 PWM (D 类)驱动器。 一

    不要忘记考虑浪涌电流、浪涌电流将是稳态负载电流的几倍。

    有刷电机的电流也不是恒定的。 由于电机是电感器、因此其驱动电流将随着直流电压线性增加、直到电刷换向下一级、其驱动电流看起来像锯齿状。 为了确保 BUF634输出不会随着电流输出的增加而下降、您可以在放大器环路中使用它、如数据表的第1页所示。 但是、如果最大限度地提高电机功率输入并不重要、也可以将 BUF634A 用作模拟电压的独立缓冲器。

    此致、

    肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好的细节肖恩  

    我想说、在其他寻找高输出+/-15V 电源级的应用中、一种隐藏的音频放大器已经被证明很有用。 该器件 TPA6120是 THS6012双 CFA ADSL 驱动器的更小、成本更低的版本。 音频线路中嵌入的功能非常强大的器件、没有 TINA 模型、因此如果双器件可能对您有用、请使用 THS6012模型(此外、TPA6120数据表相当稀疏、但它与 THS6012是相同的裸片-该数据表提供了更多详细信息)。