This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA195:如果我们必须使用 INA195AIDBVR、我们应该在板上做什么更改?

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: INA281
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024795/ina195-if-we-have-to-use-ina195aidbvr-what-changes-should-we-have-to-do-on-board

器件型号:INA195
主题中讨论的其他器件:INA281

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:


目前、我们在电路板上使用的是 INA193AIDBVR。
如果我们必须使用 INA195AIDBVR、我们应该在板上进行哪些更改?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki、

    感谢您在论坛上发帖。  

    您的问题的直接答案是,要保持相同的系统传递函数:V=I*R*G,G 从20增加到100,您需要将 R 值降低相同的系数。  

    另一种选择、也是我的建议、是考虑在 A1配置中更改为 P4P 插件 INA281。  除负共模电压范围和 Iq 外、它在所有规格下的性能都更高。

    遗憾的是、我现在看到 INA281A1IDBVR 和 INA281A1IDBVT 的发展方向、但我们在商店中立即提供了许多汽车 INA281A1QDBVRQ1。

    谢谢 Dan Harmon
    汽车电流感应 PME